Suchen

Hauptinhalt

  • Anmelden
  • Login

Lösungen

Print page

Lösungen

Produktions-/Verteileranlagen

Der schnelle, fehler- und störungsfreie Transport von der Warenannahme bis zum Warenausgang ist entscheidend für den Erfolg eines Unternehmens. Hierfür werden eine gute Logistikkoordination und die Fehlerabsicherung unterschiedlichster Prozesse benötigt. Den Datenfluss von einer Maschine zur anderen innerhalb der Produktion ermöglichen viele Anbieter von Automatisierungslösungen. Häufig wurde aber der detaillierte und akkurate Datentransport von der Produktion zu den IT-Systemen übersehen, was sich in teuren Ausfallzeiten und Prozess-Ineffizienzen auswirkt.

Der schnelle, fehler- und störungsfreie Transport von der Warenannahme bis zum Warenausgang ist entscheidend für den Erfolg eines Unternehmens. Hierfür werden eine gute Logistikkoordination und die Fehlerabsicherung unterschiedlichster Prozesse benötigt. Den Datenfluss von einer Maschine zur anderen innerhalb der Produktion ermöglichen viele Anbieter von Automatisierungslösungen. Häufig wurde aber der detaillierte und akkurate Datentransport von der Produktion zu den IT-Systemen übersehen, was sich in teuren Ausfallzeiten und Prozess-Ineffizienzen auswirkt.

Mit der e-F@ctory-Lösung von Mitsubishi Electric lassen sich diese Probleme beseitigen. Es wird eine echte Komplettlösung geboten, die sich nicht nur auf die Produktionsebene konzentriert, sondern auch eine direkte Schnittstelle zu ERP-/MES-Systemen mit Echtzeitdaten anbietet. Zusammen ergibt das eine „transparente“ Systemlösung.

Eine komplette und durchgängige Automatisierungsplattform ist bei so vielen Produkten und Artikeln in modernen Materialflusssystemen sehr wichtig. Mit der iQ Platform bietet Mitsubishi Electric eine eigenständige zentralisierte Automatisierungsplattform an, bei der Barcodeleser, Handlingroboter,Transportstrecken, Waagen, Scanner und weitere intelligente oder passive Peripheriesysteme auf einfache Weise eingebunden werden können. Das CC-Link Netzwerk auf der Automatisierungsgeräte-Ebene ist eine Hochleistungslösung, um solche Komponenten zu niedrigen Kosten zu integrieren. Diese Plattform kann, z.B. in Verbindung mit einem Bediengerät der GOT1000 Serie oder einem Roboter, den Prozess direkt und online steuern und überwachen. Dieses Zusammenspiel garantiert stets das richtige Produkt am richtigen Ort.


Mist gebaut? Mit Poka Yoke wäre das nicht passiert – Ihre Lösung für fehlerfreie Handarbeit.
Mehr
Nach oben