MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Germany

Führender Anbieter von Manufacturing IT für die Smart Factory. Bietet nahtlose Konnektivitätslösungen.

Vollständige Lösungen: MES & APS

Ein System für alle Anforderungen – Ein integrierter Ansatz

Transparenz ist heute ein Hauptanliegen aller Fertigungsunternehmen. Durch immer stärkere Auflagen vom Staat, von Standardisierungsgesellschaften, von Kunden und von Aktionären wird es für eine Unternehmensführung immer lebenswichtiger zu wissen, was wo und wie im Unternehmen abläuft.

Das MES-Konzept von MPDV HYDRA und APS FEDRA führt alle kritischen Funktionen eines Fertigungsunternehmens in einem einzigen plattformbasierten System zusammen, um vollständige Transparenz über alles Abläufe zu schaffen.

MPDV ist der e-F@ctory Alliance beigetreten, um das Ziel der Erweiterung der eigenen Lösungen von Mitsubishi Electric durch die Kombination mit ergänzenden Best-in-Class-Lösungen von Drittanbietern weiter zu unterstützen. Die Lösungen von MPDV sind die unternehmensweite IT-Ergänzung zu Mitsubishi Electric's MES Interface IT. Dieses Modul für die iQ Platform bietet einen einfachen und schnell einsetzbaren Informationskanal direkt vom Shop Floor zu IT-Systemen wie MES HYDRA und APS FEDRA.

Transparente Produktion

Für die Erfassung und Verwaltung von Produktionsdaten aus dem Fertigungsbereich bietet MES HYDRA eine umfassende Lösung. Die Rohdaten werden von der MES-Schnittstelle IT zur Verfügung gestellt und dann verarbeitet, um eine umfassende Sichtbarkeit einer breiten Palette von kritischen Produktionsinformationen zu gewährleisten.

Vermeiden Sie Ärger

Natürlich reicht es nicht aus, zu wissen, dass es ein Problem gibt. Im Idealfall sollte das MES-System in der Lage sein, es vorherzusagen, so dass Abhilfemaßnahmen ergriffen werden können, bevor Ausschuss produziert wird. Das Modul zur Prozessdatenerfassung von HYDRA bietet diese Möglichkeit.

Funktionen auf hohem Niveau

MES HYDRA und APS FEDRA sind nicht nur auf den Produktionsbetrieb ausgerichtet, sondern bieten auch eine Fülle von Unternehmensmanagementfunktionen, die Material- und Produktionslogistik, Produktionsplanung und mehr umfassen.

MPDV bietet volle Unterstützung für SAP®-Installationen mit zertifizierter Konnektivität zu einer Reihe von SAP®-Modulen. Daher können aktuelle SAP®-Anwender Lösungen auf der Basis von MES HYDRA und APS FEDRA vertrauensvoll spezifizieren.