Mitsubishi Electric News: Der Low-Budget-Frequenzumrichter FR-CS80 – Büffel und Biomasse – WeKnow Seminarreihe
Mitsubishi Electric News

Mitsubishi Electric News: Der Low-Budget-Frequenzumrichter FR-CS80 – Büffel und Biomasse – WeKnow Seminarreihe


Sowas von kompakt und kostengünstig – der neue FR-CS80 Frequenzumrichter
Aus der Praxis: Mozzarella, Milch und (Bio-) Masse
Seminarreihe WeKnow – unser Wissen für Ihren Erfolg
Automatische Be- und Entladung mit Robotern
Simple Motion Control für komplexe Anwendungen



 

Sowas von kompakt und kostengünstig – der neue FR-CS80 Frequenzumrichter

 
 
Er ist klein, er ist kompakt und preislich nicht zu schlagen. Verfügbar als 1-phasiger Frequenzumrichter in der 230 Volt Version und 3-phasig in der 400 Volt Ausführung. Sein Leistungsbereich reicht von 0,4 bis 15KW. Das macht ihn zu einem Allrounder, der in nahezu allen industriellen Anwendungen eingesetzt werden kann.  Neugierig geworden? 



 



 

Aus der Praxis: Mozzarella, Milch und (Bio-) Masse

 
 
Die Roana Zootechnical Farm liegt auf dem Land in Latina, Italien, und beheimatet etwa 1100 Wasserbüffel. Jeden Tag liefern diese Tiere über 3 Tonnen Milch, aus der ein berühmter Büffelmozzarella-Käse hergestellt wird. 

Zusammen mit dem Produkt produziert die Herde etwa 60 m³ verwertbaren Viehdung pro Tag. Bevor dieser jedoch zu Dünger für die landwirtschaftlichen Felder Roanas wird, kann er zur Erzeugung von Bioenergie verwendet werden. Der Betrieb war daran interessiert, die Verwendung dieses Nebenprodukts zu maximieren, um einen positiven Einfluss auf die Umwelt zu haben und gleichzeitig höhere Einnahmen für das Unternehmen zu erzielen. Für den Bau des Ökostromkraftwerks wurde der lokale Spezialist für erneuerbare Energien ProgestAmbiente ausgewählt. 
Um seine Automatisierungsinfrastruktur zu optimieren, benötigte der Betrieb ein fortschrittliches Steuerungsnetzwerk zur Überwachung des anaeroben Vergärungsprozesses und zur Maximierung der Produktivität. 
CC-Link IE Field lieferte die richtige Lösung, indem es eine Reihe von Mitsubishi Electric Automatisierungstechnik mit einer flexiblen offenen industriellen Ethernet-Lösung mit Gigabit-Bandbreite verband. 

 



 

Seminarreihe WeKnow – unser Wissen für Ihren Erfolg

 
 
Die nächsten Termine
 



 

Automatische Be- und Entladung mit Robotern

 
 
Ein pfiffiges Baukastensystem für SCARA oder 6-Achs-Roboter zur automatischen Be- und Entladung von Maschinen wurde von Mitsubishi Electric und seinem Systempartner Fa. JAM-Automation GmbH entwickelt. Ob Werkzeugmaschinen, Kunststoffspritzmaschinen oder Montagepressen. Das Baukastenprinzip bietet schnelle Standard-Lösungen. Aber auch kundenspezifische Sonderlösungen lassen sich problemlos generieren. 
Was bedeutet das für Sie?
Durch das Baukastensystem haben Sie viele Möglichkeiten, flexibel und kostengünstig auf wechselnde Anforderungen in Ihrer Produktion zu reagieren. Was beinhaltet dieses Baukastensystem? Was sind die Module? Wie lassen sie sich nutzbringend einsetzen und kombinieren? 
Ziel dieses Seminar ist es, Ihnen das Baukastenprinzip anhand verschiedener Beispiele vorzustellen. 
Ihre Referenten: Michael Voß, Gesch. Gesellschafter der JAM-Automation GmbH und Frank Piekoschowski, Vertriebsingenieur Mitsubishi Electric
Donnerstag, 27.8.2020  – 10.00-10.30 Uhr
 



 

Simple Motion Control für komplexe Anwendungen

 
 
Für zahlreiche Anwendungen gibt es erweiterungsfähige Grundgeräte, mit denen Sie nicht nur die Verdrahtung, sondern auch die Kosten reduzieren. Wir bieten Ihnen Komplettlösungen für bis zu 8 Achsen. Dank Parametrierung oder Baustein Programmierung integrieren Sie die Servo / Motion Welt einfach und schnell in Ihre Produktionsumgebung. 

Ein kurzer Überblick über das Seminar
  • Produktvorstellung FX5-Simple Motion 
  • Servoverstärker und Motoren
  • "5+2" Parameter Einstellungen
  • GOT DRIVE - Servo Steuerung via HMI -One-touch Tuning 
  • PLCopen Funktionsbausteine
  • Programmiererstellung für XYZ-Tische -XYZ-Tisch 
  • 2D Plottervorführung 

Ihre Referenten: Heiko Weichert und Daniel Sperlich, Automation Expert Servo Systems
Mittwoch, 2.9.2020 – 10.00-10.45 Uhr

 



 
 
 
Mitsubishi Electric Europe B.V., German Branch
Mitsubishi-Electric-Platz 1 - D-40882 Ratingen - Tel: +49-2102-486-0 - info@mitsubishi-automation.com
 
 
LinkedIn YouTube